This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5825MEVM:I2C 地址给出错误

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5825MEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/915754/tas5825mevm-i2c-address-giving-error

器件型号:TAS5825MEVM

您好!

当我的客户尝试将 U1/U2地址(0x98/0x9A)插入调试工具时、会出现错误:

我们的行为是否不正确?  

我们是否应该尝试使用 PPC 主板上的 I2C 主设备并跳线连接其 GND/SCL/SDA?

谢谢、

Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    I2C 地址由连接到 ADR 引脚的电阻器设置。 请确保设置和您使用的地址一致。

    您有 PPC 主板吗? TAS5825MEVM 需要与主板一起使用。

    谢谢!

    此致、

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sam:

    我知道 I2C 地址设置、问题是当我们将该设置输入到工具中时、它会产生错误。 您能不能查看我随附的图片、并告诉我我们输入的内容是否不正确? EVM 指南指出地址设置为0x98、0x9A 是否不正确?

    谢谢、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    我想我知道这个问题...

    如果您查看错误信息、则会发现需要一个范围0~127的地址。 这表明它需要一个7位地址、而0x98和0x9A 是8位地址、其中考虑了 W#/R 位。 因此、对于您正在使用的此工具、请尝试使用4C 或4E。

    谢谢!

    此致、

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这很有效!! 谢谢 Sam!