This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA6112A2:TPA6112A2输入 VIN 在50Hz 或100Hz,的音频频带下为63mV、但输出 Vo 为1V 或1.7V、过低、因此我需要您的帮助。

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA6112A2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/924346/tpa6112a2-tpa6112a2-input-vin-is-63mv-at-the-audio-band-of-50hz-or-100hz-but-the-output-vo-is-1v-or-1-7v-is-too-low-so-i-need-you-help

器件型号:TPA6112A2

TPA6112A2输入 VIN 在50Hz 或100Hz,的音频频带下为63mV、但输出 Vo 为1V 或1.7V、过低、因此我需要您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chen、

    您的增益由 Rf = 47k 和 Ri = 39k 设置。 基于此、您期望的输出是什么?
    您可能需要减小 Ri 以增加增益。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chen、

    自上次沟通以来已经过去了一周。 还有其他问题吗? 我们是否可以将其视为已关闭?

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,尊敬的 Ivan,

    感谢您的回复,我 已经解决了问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,我们可以考虑关闭 此案例,非常感谢。