This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3255EVM:使用标准 EVM 板实现 PFFB

Guru**** 2779905 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA3255EVM, TPA3251EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/908716/tpa3255evm-pffb-implementation-using-standart-evm-board

器件型号:TPA3255EVM
主题中讨论的其他器件:TPA325TPA3251EVM

你好。 很明显,我已经看过 关于 TPA325*中 PFFB 的论文。 我有疑问:TPA3255EVM REV.A 支持 PFFB 配置、电路板上是否有用于其他组件的插槽? 我看到的是 PCB、但我不认为它们既不是"放置的"组件、也不是 DNP 组件。  因此、要尝试 PFFB、最好稍微重新设计 PCB、正如我现在看到的那样。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TPA3255EVM 板上没有完整的 PFFB 选项、但您仍可以在 PCB 上稍微进行一些更改来实现它。

    您可以看看 TPA3251EVM。

    谢谢!

    此致、

    Sam