This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM4865:无需 Haedphone 的设计

Guru**** 2553420 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/926501/lm4865-design-without-haedphone

器件型号:LM4865

尊敬的先生:

我们的设计中不需要耳机(仅使用速度器)。

因此、我们计划移除耳机的插孔和耦合电容器、这没问题吗?  

(数据表图3中的电容 Cout (100uF))

此致、

S、KO

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 S:

    欢迎使用 e2e。

    您提出的更改是可以的。 如果不使用耳机连接、您可以移除输出电容器、只需确保在 BTL 连接中连接扬声器负载。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivan、

    感谢你的答复。
    我们关注扬声器连接。

    此致、