This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320ADC6140:始终是 A 加权?

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320ADC6140

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/932669/tlv320adc6140-always-a-weighted

器件型号:TLV320ADC6140

我想将 TLV320ADC6140用于雷达应用。 我的四个输出信号(差分)在0-100Hz 范围内。 因此、我想知道 TLV320ADC6140输出的数据是否始终是加权数据。
如果数据始终是加权数据、我想知道是否可以使用现有的数字滤波器来补偿这种影响。

提前感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dominik、您好!

    我们尚未在 TLV320ADC6140中实现任何内部 A 加权滤波器。  大多数数据表规格都是使用音频精度分析仪来获取的、该分析仪具有在 AP 中实现的 A 加权滤波器、这是规范音频转换器的行业标准方法。

    如果您想要实现 A 加权类型响应、您可能会使用可用的高通滤波器选项和可编程双二阶滤波器来实现接近。  该器件还根据 不同的抽取滤波选项对输出响应进行整形。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Collin、
    好´s。 非常感谢您的快速回答。

    因此、如果我将 一阶 IIR 滤波器系数(可编程数字高通滤波器)设置为全通、并使用 可编程双二阶滤波器的默认值、这会导致全通滤波器、那么除了抽取滤波器的通带纹波之外、我会得到平坦的频率响应?

    此致

    Dominik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dominik、您好!

    您对器件频率响应的理解是正确的。  抽取滤波器响应在此应用报告中更详细地显示:

    https://www.ti.com/lit/an/sbaa377/sbaa377.pdf