This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA 作为麦克风前置放大器

Guru**** 2514885 points
Other Parts Discussed in Thread: INA163, TLV320ADC6140

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/916391/pga-as-mic-preamp

主题中讨论的其他器件:INA163TLV320ADC6140

您好 TI 人、

我们的设计板上有 XLR 麦克风输入端口。 我们需要将模拟麦克风电平信号记录到 PCM 数据中。

 在进入 ADC IC (ADC3101)之前、是否有必要使用特定的麦克风前置放大器 IC (如 INA163或 PCM2505)?

音频 ADC 中的 PGA (可编程增益放大器)范围(例如 ADC3101)高达40dB。

它是否适合麦克风前置放大器或存在噪声问题?

XLR 麦克风输入-> INA163 -> ADC3101或 XLR 麦克风输入-> ADC3101 (PGA 作为前置放大器)哪一个更好?

哪一项会考虑在内?

谢谢

BR、

Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steven、

    您选择的系统设计方法实际上将取决于您希望获取的输入参考信号的类型。  ADC3101的 SNR/DR 处于90年代的低位、因此、如果您使用的麦克风具有类似的规格、它可能工作正常。  如果您希望获得更高性能、而不是添加分立式前端放大级、请考虑使用性能更高的音频 ADC、例如 TLV320ADC6140、它具有113dB 的 DR、DRE 升至123dB。

    我们还提供 PCM186x 选项,它具有>100dB 规格范围内的双通道型号。