This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA6166A2:MOUTP/MOUTN 偏置?

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA6166A2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/913317/tpa6166a2-moutp-moutn-is-biased

器件型号:TPA6166A2

尊敬的 TI 团队:

 

MOUTP/MOUTN 是否由 TPA6166A2偏置?

根据我们的观察,这似乎没有偏见。

我想知道我是否应该在音频编解码器麦克风输入和 TPA6166A2 MOUTP/N 输出之间插入电容器。

如果 不被 TPA6166A2偏置、我认为我应该  从外部偏置 MOUTP/MOUTN、以便音频编解码器能够正确接收信号。

如果由 TPA6166A2偏置、则应在  我们的音频编解码器麦克风输入和 TPA6166A2 MOUTP/N OUTPUT 之间插入电容器。  因此、音频编解码器的偏置可能与  TPA6166A2的偏置处于不同的电平。

 

BR、

松田

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    松田、您好!

    TPA6166A2的输出共模为0.4 x MICVDD。 一旦器件被完全启用、这个电平应该被启用。 当设备启用且未静音时、您在每个输出上看到的输出电平是多少?

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis - San、

    中心电压电平 为56mV。

    我们的硬件中的 MICVDD 大约为3V。

    因此电压电平应约为1.2V。

    启用0.4xMICVDD 的共模需要什么软件设置?

    BR、

    松田

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    松田、您好!

    感谢您的反馈。 如果使用寄存器1/位3-4启用 MICBIAS 和 MIC_AMP、您是否具有不同的结果?

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis - San、

    寄存器1/bit3-4的用途似乎有所不同、如下所示。

    您会再次确认吗?

    BR、

    松田

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    松田、您好!

    很抱歉、我是指启用寄存器1 (寄存器0x1d)。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    松田、您好!

    您对此有反馈吗?

    由于不活动、我要关闭这个 e2e 线程。 但是、请随时发表您对此问题的任何观察或其他评论。 我们很乐意为您提供帮助。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.