This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3113D2:检查原理图

Guru**** 2513195 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/932642/tpa3113d2-check-schematic

器件型号:TPA3113D2

你(们)好

您能否帮助检查下面的 TPA3112D2原理图以及是否需要进行调整?

(6W/ 8Ω μ s)

谢谢

e2e.ti.com/.../4721.TPA3113D2_5F00_SCH.PDF

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gareth、

    请参阅我的评论。

    1) 1)建议在 PVCC 引脚上添加10uF 电容器;

    2) 2)请勿将 AMP 接地端与系统接地端分离、一个接地层正常。

    此致、

    Derek