This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320DAC3203:模拟和数字上电时序?μ s

Guru**** 2534260 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320DAC3203

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/916267/tlv320dac3203-analog-and-digital-power-up-timing

器件型号:TLV320DAC3203

大家好、

TLV320DAC3203 AVDD(3.3V)和 DVDD (1.8V)是否 需要上电时序? 不同上电时序之间有何差异?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allen、

    TLV320DAC3203对上电序列具有很强的容差。 我们建议在启用下一个电源之前确保每个电源都稳定。 不同的加电时序之间没有差异。

    如果您使用的是 AVDD = 3.3V 和 DVDD = 1.8V、则只需等待 AVDD = 3.3V 单元、然后再为 DVDD 加电。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.