This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DIX4192:优化抖动

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: DIX4192, SRC4392, PCM9211

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/925915/dix4192-optimize-jitter

部件号:DIX4192
主题中讨论的其他器件: SRC4392PCM9211

大家好、

现在、主控件的抖动输出为50ns。 从器件抖动为2ns。 客户是否可以在主从设备之间添加 DIX4192或 SRC4392以优化抖动?

此致、
Amy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amy、

    如果我正确理解、您有一个主器件生成抖动为50ns 的 I2S 时钟、还有一个抖动容差仅为2ns 的从器件、因此您实际上需要为音频时钟使用抖动清除器? 我相信您可以使用 DIX4192实现这一点、其中使用 PORTA 来处理输入数据、通过 DIT 输出路由、然后返回到 DIR 输入、最后在 PortB 上输出数据。 PCM9211 在数据表的第8.3.8.7.3节中提到了此用例、两个器件共享非常相似的 DIR 架构。

    最棒的

    Zak