This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM4204:低频噪声

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/908655/pcm4204-low-frequency-noise

器件型号:PCM4204

您好!

我注意到来自此芯片的大量低频噪声、它位于我最近检修过的一个预载音频接口的 A/D 部分。 在下图中、尖峰看起来接近直流、大约为5Hz、所有八个通道都在这样做(此电路中有两个 PCM4204s)、该尖峰的峰值在-90dB 和-60dB 之间随机波动。 这显然不在可闻范围内、但它似乎表明 PSU 稳定性或去耦合存在一些问题。 我修改了其中一项内容、即转换器部分中的去耦电容器、其大小主要较小(10uF 钽电容器)。 我更换了560uF 有机聚合物电容器、必须将其直接焊接到 SMD 焊盘上。

感谢您的指导!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    如果在此测量中不使用高通滤波器、我想这是您在前端看到的1/f 噪声加上直流偏移。 电源去耦不太可能影响这一点、因为低频电源噪声将被芯片的 PSRR 很好地抑制、并且通常在更高的频率下会出现稳定性问题。 如果您查看数据表 FFT 图、还可以看到低频噪声随采样率的升高而增加。 如果您以192kHz 的频率运行、这可能也会导致您看到的行为。

    最棒的

    Zak