This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3106:TLV320aic3106澄清了高功率输出驱动器配置

Guru**** 2813875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/907568/tlv320aic3106-tlv320aic3106-clarification-on-high-power-output-driver-configuration

器件型号:TLV320AIC3106

您好!

对于我的应用、我需要左通道全差动输出和右通道单端输出。 都 使用高功率驱动器和交流耦合.. 是否可以使用此器件实现?

在寄存器14中、位 D6为两个输出立体声选择差分模式、位 D7为两个输出立体声选择交流耦合模式。 它是全部或无任何东西

在寄存器37和38中、我们还可以通过选择如何处理 HPxCOM 输出来选择差分模式。 在这里、左侧和右侧是独立的。

在我看来、寄存器之间存在重叠设置。

如果我将器件配置为:reg 14=0xC0、reg37=0xC0、reg38=0x0C,该怎么办 ?  我将具有正确的电平、因为在右侧、我只使用 HPROUT 引脚。

您能解释 一下以下位在器件中的实际作用是什么:寄存器14位7、6、3

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gilbert、

    对拖延答复表示歉意。

    寄存器14用于耳机检测功能。 HPOUT 配置在寄存器37和38中完成。

    此致、

    Aaron  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我很高兴了解这一信息。 我真的很喜欢这个编解码器、很难控制寄存器配置、但器件非常灵活且功能强大、值得一试。

    谢谢,你的回答很快!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gilbert、

    感谢您选择我们的器件! 诚然、配置器件比较困难、但相信我、随着时间的推移、器件会变得更好。 :-)

    此致、

    Aaron