This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV595:有关适用于 TEC 的 DRV595的一些问题

Guru**** 2637395 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV595, DRV593, DRV595EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/916024/drv595-some-questions-about-drv595-for-tec

器件型号:DRV595
Thread 中讨论的其他器件: DRV593

大家好、

我的客户希望使用 DRV595 作为 TEC 驱动程序。 我们是否提供 DRV595EVM ? 我们是否可以使用 DRV593 EVM 评估 DRV595?   DRV595 (OUTPUT =GAIN*(IN+-IN-)的公式是什么? 我们是否为  客户提供了 DRV595设计 Excel? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    DRV595EVM 可从获取  

    DRV593具有比 DRV595更低的电流能力、并且它们不是引脚对引脚器件。

    DRV595上的增益设置由 GAIN/SLV 引脚上的电阻分压器实现。 有关更多详细信息、请参阅 d/s 上的表1。

    谢谢!

    此致、

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sam:

    如何 为客户应用 DRV595EVM? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    说实话、我也不确定。 我们在此提供技术支持。

    您可能可以在客户支持中心提交 TT。

    此致、

    Sam