请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TLV320AIC3204 设计
主控制 CPU 向 TLV320AIC3204芯片的 DA 部分发送信号。 该信号的转换速率为48kHz、16或24位、0dBfs、1kHz 单频。 换言之、对于 TLV320AIC3204芯片的 DA、它是频率为1kHz 的交流满幅信号。
当 HPL/HPR 输出放大器设置为0dB (无放大或衰减)时、在从直流阻断 HPL/HPR 输出后、测试应看到3.3V 峰峰值1kHz 信号、对吧? (因为 LDOIN 为3.3V)。
但问题是、在 HPL/HPR 的输出阻止直流后、测试的峰间满量程仅约为1.5V (示波器测试电压有一个小误差)、这与使用 AVPP 电源(电压1.8V)的 HPL/HPR 设置模式相同。
谢谢
Elsa Duan