您好!
抱歉、如果这是一个新问题。 我一直在从事一个数字混频器项目、我计划将 TLV320ADC6140用于输入。
TLV320ADC6140建议有两种可能的配置:
- 单电源运行:3.3V 或1.8V
- I/O 电源运行:3.3V 或1.8V
您能否定义"单电源"和" I/O 电源"之间的区别?
我按照 ADCx140EVM-PDK 的建议、将 TPS73533DRBRR LDO 设置为3.3V 电源。 如果我想使用"单电源运行:3.3V "运行、我该在哪里连接什么? 我是否将3.3V 连接到 AVDD 和 IOVDD? 在该模式下、我是否在原理图中正确处理了 VREF、AREG、DREG? 如果我想在更可靠的双电源上运行、应该使用两个独立的3.3V 电源为 AVDD 和 IOVDD 供电吗? 使用双电源是否有任何巨大的好处? 我很难对原理图进行解密、以确定 EVM 上的电源确切位置。 简单地解释单电源与双电源(或任何其他电源)运行将会很有帮助。
以供参考。 除了测试点等、它是 EVM 的1:1副本 只需最后确定我的电源问题。
麦克风偏置是否也连接到电源?
感谢您的意见。
Jay