This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1865EVM:PCM1865evk 模式配置

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1865, PCM9211, PCM1865EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/924283/pcm1865evm-pcm1865evk-mode-coniguration

器件型号:PCM1865EVM
主题中讨论的其他器件:PCM1865PCM9211

你好

我需要一些有关 PCM1865evk 不同工作模式的帮助。

编解码器模块有三种工作模式。 (模式0、模式1、模式2)

我想使用 PCM1865编解码器作为从器件、并从外部 iMX8M 设备板配置 BCK、LRCK 时钟(I2S 接口)、为此、我应该在模式2下操作模块。

根据 PCM1865evk 指南、

我看不到 PCM1865evk 模式0和模式2的配置差异。 我希望在模式2下操作 PCM1865evk、在该模式下、我可以通过 I2S 协议将编解码器模块与 iMX8M 开发板连接、并从 iMX8M 开发板提供时钟并将 DOUT 连接到开发板。

我希望我澄清我的疑虑。 如果您不了解具体内容、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、马来语、

    遗憾的是、PCM1865EVM 不能与其他 I2S 器件连接。 EVM 模式允许您选择主器件、从而允许您从 I2X 板上的 PCM9211、PCM1865或 TAS1020b 中进行选择。 为了与另一个电路板连接、您必须修改 EVM。 您可以通过移除电阻器 R3、R20、R21和 R22来实现这一点。 然后、您可以将时钟应用到电路板上的测试点、或将其移除以替换为单引脚接头。 只需确保为时钟信号提供良好的接地连接! 由于您不会使用晶体、因此您应该使用模式0或模式2的跳线设置。

    最棒的

    Zak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zak 您好!

    非常感谢您的回复、

    因此、如果我将 PCM1865用作从设备、

    我可以保持 R3不变(SCKI 电阻器)、并从内部电路板(来自 PCM9211)获取时钟以及从外部 iMX8电路板获取其他 I2S 连接。

    此配置是否会用作从模式?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、马来语、

    如果您将 PCM1865用作从器件、则无需提供和 SCKI、因为器件可以从 BCK 和 LRCK 在内部生成此结果。

    最棒的

    Zak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zak 您好!

    所以我不需要连接 PCM1865的 SCKI 引脚来在从模式下工作编解码器? 因此、唯一需要的连接是编解码器和 iMX8M 处理器之间的 BCK、LRCK 和 DOUT、这是您的建议吗?

    在这种情况下、SCKI 引脚连接在哪里。 我应该通过 R3电阻器保持其在板上连接、或者只保持其断开状态。

    如前所述、我希望使用 PCM1865作为从设备、并将其与 iMX8M 处理器连接、以获取板载数字音频。

    请向我简要介绍该界面。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、马来语、

    正确、由于 PCM1865具有内部 PLL、因此它可以根据传入的 BCK 和 LRCK 生成自己的主时钟。 在这种情况下、SCKI 引脚可以保持悬空。

    最棒的

    Zak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Zak、

    感谢您的理解。

    我在这里注意到的一件事是、

    我从 PCM1865evm 板上移除了这四个电阻器。

    在移除这些电阻器之前、我能够通过 iMX8M 板写入配置寄存器。

    但现在我无法写入任何寄存器值、我能够读取其默认值、但不能正确写入。

    它是否与移除电阻器有关?

    我不明白为什么会发生这种情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    那么、这就是我观察到的、

    根据您的建议、我移除了这四个电阻器(R3、R20、R21、R22)、以便将 PCM 编解码器用于外部 I2S 接口。 但是、移除这些电阻后、我无法通过 I2C 接口写入任何配置寄存器。 甚至无法通过 PurePath 控制台。

    我将这些电阻器焊接回来、现在我能够通过 I2C 对其进行配置。

    如何使用外部 iMX8M 处理器 I2S 接口将 PCM1865编解码器作为从模式工作。

    提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、马来语、

    如 https://e2e.ti.com/support/audio/f/6/t/924283上的讨论所述、我相信您已经移除了用于将 SCL 连接到 I2X 板和 SCL 测试点的电阻器。

    最棒的

    Zak