This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2770EVM:PurePath 控制台中的音量控制?

Guru**** 2813515 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS2770

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/908527/tas2770evm-volume-control-in-purepath-console

器件型号:TAS2770EVM
主题中讨论的其他器件:TAS2770

团队、

我们需要使用 TAS2770 EVM 和 PurePath 控制台以1.5W 和3W 的功率驱动扬声器。 如何在 GUI 中完成此操作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Julio、

    如果您只是使用 PPC3来调节输出功率级别、则需要使用音量控制、放大器电平和限制器选项、直到获得所需的输出功率。 但是、如果您有音频精密系统、则可以使用它通过数字发生器和调节工具调节输出。

    如果您对此有其他问题或意见、请告诉我。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    路易斯、

    感谢您的反馈、我已要求我的客户在遇到任何问题时加入对话。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    路易斯、

    是否有任何方法可以通过 GUI 读取输出功率?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回答。 EVM GUI 中是否有电源监控器选项可用于检查功率级别?  

    谢谢、

    Anuradha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anuradha、

    欢迎使用 E2E!

    遗憾的是、无法通过 EVM GUI 监控输出功率。 GUI 基本上用于配置 TAS2770中的寄存器并检查不同标志的状态。 为了验证输出功率、有必要检查数字输入和输出负载值。 数字输入和负载独立于 GUI 控制。

    您可以限制输出电平或将数字输入视为满量程电压来调节输出音量。 因此、您可以确定最大输出电压是多少、从而确定输出功率。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.