This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL972:设计帮助

Guru**** 2948690 points

Other Parts Discussed in Thread: TL972

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/932154/tl972-design-help

器件型号:TL972

您好,
我对 tl972运算放大器有问题、它无法按预期运行。我使用的电压跟随器与规格表。第11页的图17完全相同
当+节点设置为0伏时、输出将进入+12电源轨、即 OK。
我已经检查了我的线路上的运算放大器在+12伏时作为单电源模式正确供电 p[输入连接到-节点以获得单位增益,
当我将+节点设置为0伏时、输出为12伏
当我接近0伏。时、会发生这种行为

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 F007、

    TL972不是轨到轨输入。 它甚至不支持 V-轨输入。 输入必须至少与任一电源轨相差1.15V。 12V、0V 电源的共模范围为1.15V 至10.85V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。