This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2110EVM:TAS2110输入音量过高

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2110
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/904172/tas2110evm-tas2110-input-volume-is-too-high

器件型号:TAS2110EVM
主题中讨论的其他器件:TAS2110

您好!  

我最近申请了 TAS2110的开发板。

使用 PPC3进行调试时、我发现如果输入音量过高、输出将是间歇性的、这与芯片不断复位的情况类似。

请告诉我 TAS2110的输入音量是否有任何限制?或者您是否可以调整寄存器来解决此问题?

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、周

    欢迎使用 E2E、感谢您关注我们的产品!

    我们的团队将查看这个问题、并尽快回答

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    周您好、

    您使用的是什么扬声器? 是否使用默认配置?

    您能否检查 PPC3上的锁存标志以验证是否触发了任何保护? 您可以从设备控制面板、右上角的 IRQ 按钮执行此操作。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivan、

    我尝试使用3W/5W 扬声器输出、结果相同。

    以下屏幕截图显示了发生故障时的 IRQ 配置。

    实时模式是器件断电模式。

    请问 原因是什么? 是否有办法解决这个问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     周您好、

    根据您所连接的 IRQ 捕获、有几个错误标志被触发:

    • 限幅器最大衰减意味着限幅器已达到其最大衰减、因此输入信号可能过高。
    • 欠压激活和检测意味着测试过程中会出现功率损耗。

    我有两个问题:

    • 您的限制器配置是什么? 默认情况下、此功能处于禁用状态、如果被触发、则表示您已修改默认设置。
    • 您的欠压保护配置是什么?
    • 您能否在测试期间检查 VBAT 电压? 我想检查您的测试过程中是否存在压降。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     周您好、

    由于不活动、我将关闭此线程。

    如果您有其他问题、请发布新主题或回复。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器