This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM49450:LM49450耦合电容器保留

Guru**** 2522770 points
Other Parts Discussed in Thread: LM49450

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/926605/lm49450-lm49450-coupling-capacitor-lsvdd

器件型号:LM49450

大家好、

NVIDIA 的 GSYNC 平台将 我们的 LM49450用作 R1-R4平台的音频解决方案。 但  R4平台上耦合电容器(LC 滤波器 L1和 C17)的 LSVdd 存在一些差异、如下图所示。 旧平台在旧解决方案中没有它。

因此、客户希望与您联系、了解 他们是否需要将其用于新设计。 因为他们以前在没有 L1和 C17的情况下使用 LM49450进行大规模生产。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、冯、

    在这种情况下、我认为不需要此 LC 滤波器、LM49450具有足够的 PSRR 来降低电源中的纹波/噪声。 但是、如果未正确调节电源(例如、如果 VRIPPLE 高于250mVpk-pk)、则可以考虑使用 LC 滤波器来实现抗噪。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.