This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320ADC3140:该器件捕获多少位 ADC 分辨率?

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320ADC3140

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/932085/tlv320adc3140-how-many-bits-of-adc-resolution-does-this-device-capture

器件型号:TLV320ADC3140

奇怪的是、我在数据表或产品列表中找不到此信息。 PGA 输出转换了多少位?

我使用 TLV320ADC3140以高达96kS/s 的采样率采集音频、并将其保存在.WAV 文件中。 因此、我将从串行接口读取16位样本。 我假设16位也是 ADC 的分辨率、这对于这类器件而言似乎很常见。

这是一个困惑:如果我应用6dB 的数字增益、 那么它应该有效地将数据字向左移动一位、所以 LSB 将始终为0。 24dB 时、4个 LSB 应为0。 然而、这不是我看到的情况、因此显然器件在内部捕获的位数多于输出位数。 我的问题是转换了多少位?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    TLV320ADC3140可配置为16、24或32位字长。 该器件的典型 SNR 为106dB、这意味着有效位数(ENOB)为17。 不过、其余位不会被屏蔽、因此您可以期望它们以噪声随机切换、而不是保持静态。

    最棒的

    Zak