This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA2012D2:功耗更高的 P2P 解决方案

Guru**** 2515105 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA2012D2, TPA2008D2, TPA2026D2, TPA3132D2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/930290/tpa2012d2-p2p-solution-with-higher-watt

器件型号:TPA2012D2
主题中讨论的其他器件: TPA2008D2TPA2026D2TPA3132D2

大家好、

您是否具有 P2P TPA2012D2但具有更高输出功率3~4W 解决方案?

我们无法在 TI.com 上找到解决方案、因为没有要过滤的封装。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Zoe、

    遗憾的是、我们没有引脚对引脚兼容的解决方案。 我们是否可以建议您使用另一种解决方案、即使它与硬件不兼容?

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    请推荐一个、谢谢~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Zoe、

    如果您对电源电压范围高达5.5V 的器件感兴趣、可以选择 TPA2026D2或 TPA2008D2。

    如果电源电压范围较高、TPA3132D2也可替代器件。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.