This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM4562:旁路/去耦电容器

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: LM4562

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/926181/lm4562-bypassing-decoupling-caps

器件型号:LM4562

您好 TI 团队

我会在"平衡控制量"项目中使用 LM4562。 每个通道都有几个级、因此总共使用5个芯片。 该电路板将具有由 LM7815/7915生成的+15/-15V 电压。

对于 LM4562芯片、在每个电源引脚(VCC 和 VEE)上、我将使用非常靠近引脚的 X7R 电容与电容并联、以降低噪声。

我的问题/疑问是这些上限的价值。 在芯片数据表上有2个不同的图表。 在图110中、每个电源轨上只有一个47uF 的电容。 而在图113中、有2个并联的电容器、其中一个为10uF、另一个为0.1uF。

那么、我的问题是、使用哪种正确的值?

如果我使用较大的电容器会发生什么情况? 例如100uF 和0.47uF?

谢谢

Giuseppe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Giuseppe、

    我建议使用2个电容器、10uF 或47uF 以及0.1uF。
    大电容器用作电源压降的电容器、而小电容器用作电源上高频瞬态的 GND 短路。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、感谢您的回答。

    如何选择10uF 或47uF?  

    两个电容器的建议类型是什么? 对于较大的 电容器、它是电解电容器还是钽电容器? 对于小尺寸、X7R 类型是否正常、或者我必须选择其他类型?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Giuseppe、

    通常建议使用陶瓷电容器、但您可以使用电解电容器。 除非另有说明(本例中未说明)、否则不建议使用钽电容器。

    10uF 或47uF 都可以、电容越高意味着放电/充电速度越慢、如上所述、这有助于降低电源电压降。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢你的帮助