This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM1971:LM1971:静音时输出轻微听力

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: LM1971

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/913408/lm1971-lm1971-output-slight-hearing-when-mute

器件型号:LM1971

最近、我使用两个 LM1971创建了一个双通道音频衰减器。除静音功能外、一切工作正常。 静音后、我可以从输出中略微听到音频

设计文件。

任何指导都值得赞赏。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Pramod、

    欢迎使用 E2E、感谢您关注我们的产品!

    静音衰减水平(96dB)应足以使器件静音。 您是否曾尝试测量衰减水平、以便我们可以查看是否配置了另一个衰减水平而不是静音水平?

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    实际上、我没有用于测量衰减的此类器件。 无论如何、我设置"地址寄存器= 0b0000 0000"和"数据寄存器= 0b0011 1111" 、但它不起作用、因为我可以在输出端略微听到音频。 然后我尝试了"数据寄存器= 0b1111 1111"、但它仍然不起作用...  

    根据数据表、它指示静音时从物理上断开输出与输入的连接。 我想知道它如何仍然泄漏一些信号。

    谢谢。。。




  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Pramod、

    感谢您提供的其他信息。

    您是否测量了在输出端获得的衰减? 我认为这可以使我们更好地处理这个问题。 如您所述、我们不应期望听到任何关于静音状态的声音。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    泄漏可能是由您的 PCB 布局引起的。 您向我们展示了一个两层电路板、其中没有平面、也没有用于返回信号的定义路径。

    数据表建议缓冲基准输入(引脚1)、使您的1/2电压轨基准不会发生变化。

    LM4558是输出缓冲器的糟糕选择。 建议使用具有 FET 输入的器件、以最大程度地减小执行衰减的电阻梯上的负载。

    虽然数据表没有明确建议、但我也会使用运算放大器缓冲输入。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经在放大器中安装了衰减器、我对当前情况感到满意... 无论如何、我将尝试将输出缓冲器更改为 FET 输入缓冲器。 请您详细解释一下没有定义的信号返回路径的信息。

    感谢您提供宝贵的建议...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Pramod、

    您对此问题是否有任何更新? 您是否获得了其他观察结果?

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尚无任何更新... 我仍在尝试理解上述未定义的信号返回路径。 之后、我可能会尝试新的 PCB、并肯定会在此处发布更新。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="Pramod Wickramasinghe "]

    尚无任何更新... 我仍在尝试理解上述未定义的信号返回路径。 之后、我可能会尝试新的 PCB、并肯定会在此处发布更新。

    谢谢你。

    [/报价]

    信号需要返回。 遵循布线。 返回电流流向何处?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    底部覆铜(蓝色)= GND

    顶部覆铜(红色)= 5V

    这可能是一种糟糕的做法、但通过这种方式、我路由了信号返回。

    感谢您的指导