This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA6404-Q1:我的客户要求 TPA6404-Q1完整数据表

Guru**** 1135610 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA6404-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/932343/tpa6404-q1-my-customer-is-asking-tpa6404-q1-full-datasheet

器件型号:TPA6404-Q1

你(们)好

我的客户询问 TPA6404-Q1数据表的详细信息、但网站版本的信息非常有限。

那么、您能否发送完整的数据表、然后我们可以转发给客户?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    您的客户需要请求我们的访问权限、以便与他们共享完整的数据表以及其他配套资料。他们可以在 TPA6404-Q1产品页面的"更多信息"部分中找到"立即申请"链接、请参阅以下内容:  

    希望这对您有所帮助!

    此致、

    Robert Clifton

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Robert、

    感谢、如果客户需要完整的数据表进行学习、我会将此链接转发给他们。

    BRS