This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] TAS2563:扬声器在热特性评定过程中无法正常加热

Guru**** 2777545 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/926587/faq-tas2563-speaker-cannot-heat-up-properly-during-thermal-characterization

器件型号:TAS2563

在扬声器表征的热建模步骤中、我的扬声器无法正常加热。 如何解决此问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为了实现智能放大器保护算法的可靠性、正确地对扬声器的热响应建模非常重要。 根据扬声器的构造和材料、每个扬声器具有不同的热参数、例如温度限制、偏移限制、热系数等 因此、务必验证这些值是否正确输入到 PPC3中。

    在热建模过程中、用户还可以调整控制器参数以解决遇到的大多数问题。

    如果扬声器无法正常加热、用户可以尝试以下操作:

    1. 将控制器增益调整到更高的水平。 这将增加功率输出以加热扬声器
    2. 将激励频率从16kHz 降低至较低频率(例如3kHz)
    3. 尝试较低的增量、但可容忍的增量摄氏度。 由于每个扬声器的响应方式不同、因此最好对扬声器的 Δ C 进行多次测试(低于/高于或接近 Tmax)。 如果 Tmax 为90°C、环境温度为20°C、请尝试使用60-65°C 的增量 C
    4. 在每次运行之间为线圈提供足够的冷却时间

    如果扬声器散热模型为振荡模式、用户可以尝试以下操作:

    1.  将"控制器增益"降低到较低的水平
    2.  增加"控制器稳定校正"
    3.  尝试较低的增量、但可容忍的增量摄氏度。 由于每个扬声器的响应方式不同、因此最好对扬声  器的 Δ C 进行多次测试(低于/高于或接近 Tmax)。 如果 Tmax 为90°C、环境温度为20°C、请尝试使用60-65°C 的增量 C
    4.  在每次运行之间为线圈提供足够的冷却时间

    每个参数如下所示:

    • “环境温度”可以更改为设备正在测试的室温。
    • “最大 “安全工作区”选项卡中先前将“ΔThermal 限制”定义为“Δ 温度”
    • 最小 和最大持续时间定义了热测量测试的运行时间、应保留为默认值。
    • 对于较大的扬声器,可能需要增加“控制器设置校正”和“控制器增益”。 例如、对于额定功率为1W 的扬声器、使用0.01的控制器增益、对于额定功率介于2W 至3W 之间的扬声器、将控制器增益更改为0.03
    • 通常将"Thermal Fit Offset"设置为默认值。
    • 如果在温度测试期间出现振荡行为、建议使用较低的控制器增益运行、以获得更稳定的响应。
    • 为了正确测试散热特性、请等待至少30分钟、然后在同一扬声器单元上再次执行散热特性测试。 这将确保扬声器线圈有时间冷却并达到环境温度。