主题中讨论的其他器件: TPA2001D1
你(们)好
我想使用该放大器连接1W/8 Ω SPK、如何设置它?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你(们)好
我想使用该放大器连接1W/8 Ω SPK、如何设置它?
您好、Ben、
TPA2000D1-Q1在8欧姆负载下能够达到1W、如电气特性中所示:
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tpa2000d1-q1.pdf#page=8
我建议使用 VDD = 5V、将增益设置为23.5dB、并使用振幅为200mV 的输入信号。 这应该足以达到1W 输出。
此致、
Luis Fernando Rodríguez S.
你(们)好
TPA2000D1-Q1和 TPA2001D1是引脚对引脚? 我可以使用 TPA2001D1制造0.5W/8 Ω SPK 吗? 如何设置?
您好、Ben、
是的、TPA2000D1-Q1和 TPA2001D1是引脚对引脚兼容的。
为了在8欧姆负载下设置0.5W 的输出增益、必须考虑输出取决于输入信号和所选增益。 对于0.5W 输出、您将需要2Vrms 的输出电压。 因此、您需要具有以下组合之一:
此致、
Luis Fernando Rodríguez S.