This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA1642:温漂参数

Guru**** 2507135 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA1652, OPA1662, OPA1642, OPA2141, NE5532, OPA1678, OPA1679, OPA1688

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/914199/opa1642-offset-drift-parameter

器件型号:OPA1642
主题中讨论的其他器件: OPA1652OPA1662OPA2141NE5532OPA1678OPA1679OPA1688

您好!

我在寻找有关失调电压 温度依赖性的信息- Opra1642 SPICE 模型 不包含这一点。  使用交叉参考工具、我发现:

有可能吗? 是什么? 数据表中没有任何信息。  其他一些运算放大器提供类似的搜索结果。 一些 相当好的双极运算放大器(例如 OPA1662)具有2-8uV/C 与 opa1652相同。 没有关于好的旧5532/4和许多其他内容的信息或模拟。  在实践中、我可以期望什么真正的价值观?  

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 

    OPA1642与 OPA2141共享的 Si 裸片大多相同、OPA2141的额定 Vos 漂移典型值为2uV/C、 请参阅下图。  

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哇、非常感谢您的回答。 这基本上就是我想知道的。 因此、我可以安全地假设、在 OPA164X 电压漂移不会超过+/-10uV/C 的情况下、考虑到其他参数的改进、它甚至可能会更好。 但是、在我单击"已解决"之前、最好先了解用于查找缺失参数的策略。 例如、我无法在任何地方找到有关 Good old NE5532/4漂移的信息。 在哪里可以找到有关类似结构的信息来估计它的行为方式?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、V666、

    NE5532是一个旧部件、用于音频性能、而不是精密直流性能。 通常、此类运算放大器的直流规格不精密、音频应用不需要此类规格。 我们无法找到  您要求的 UV/°C 规格。  

    器件用于什么应用。 我们能为您找到替代产品吗? 请告诉我们。  

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有些音频应用也需要一定的直流精度,这一点很有趣:)  

    我正在设计一个峰值/rms 压缩机(也可以用作限制器)、侧频块必须在其前面包含对数放大器和全波精密整流器。 我想从头开始制作对数放大器-这是一种典型布局、具有两个晶体管、两个运算放大器和 PTC 温度补偿(我不想使用现成的集成芯片、因为我对检测器电路和攻击/释放时间控制有自己的概念)。 通常没什么特别的、但对数电路不仅对晶体管参数的热依赖性很敏感、而且对运算放大器的偏移也很敏感。 因为输入端的偏移会极大地改变工作点。 我在理想模型 ne5532和 OPA1642上模拟了该系统、但我认为 opa1652将会更好(漂移更小且更可预测)。 我认为还值得考虑在整流器中使用 OPA1662、我需要了解哪一个工作速度更快。

    我在运算放大器简单缓冲直流基准/补偿电压方面遇到了两难问题。 我不需要超快、超低音量、可接受语音的声音、但它们应该是芯片:
    -可在+/-18V 电源上可靠运行、最好是+/-20V
    相对较低的噪声(对于1kHz、10nV/Hz^0.5是绝对最大值、最好接近5)。 在低频下实现低噪声非常理想。
    温度稳定直流参数。
    作为缓冲器
    -RL=2K 或更低(最好是600欧姆)、电源电压为+/-18V
    -具有可能的最高输入电压范围。 电源轨的3V 裕度是绝对最大值。 最好是2V 或更低。
    -最好为宽频谱提供低输出电阻。
    低功耗(2mA 或更低)
    -价格不贵,很容易就能到达。

    我认为5532会是一种过度使用、但缺少有关漂移的信息、并且在 SPICE 模型中没有对该参数进行仿真、并且建议的电压范围仅为+/-15V (???) 原因是我正在考虑更换新的产品、尤其是因为这种更好的工作方式可能也会用于其他项目。 我对这方面的建议持开放态度、并感谢您的建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 V:

    感谢您提出所有要求、这有助于我将我们的广泛产品范围缩小到部分产品。 我为您提供了一些选项、请查看以下内容:

    选项1: OPA1678 / OPA1679。 OPA1678是一款双通道运算放大器、OPA1679是一款四通道运算放大器、适用于成本优化型音频应用。

    • 它由+/-18V 电源供电运行、具有宽输入共模电压范围、从负电源轨到0.5V、从正电源轨到2V。
    • 该器件具有低噪声(4.5nV/rtHz)、低失调电压(最大2mV)和低温漂(典型值2uV/C)。 我们没有指定经过测试的漂移规格的最大限制,但必须注意的是,我们的“典型”规格将涵盖高斯分布上的+/- 1 Σ。 这意味着68%的器件组装将小于典型值。 因此、在这种情况下、68%的器件的输入失调电压漂移小于2uV/C。
    • OPA1678/1679也可作为增益= 1V/且 RL = 600 Ω 的缓冲器保持稳定。 您可以在数据表的第8页的这些参数下看到 THD+N 性能。
    • 该器件在整个频率范围内还具有平缓的低输出阻抗、如数据表和下面的图29所示
    • OPA1678每通道的最大功耗仅为2.5mA。

    要查看价格并申请 OPA1678样片、请点击以下链接 :https://www.ti.com/product/OPA1678#order-quality

    选项2: OPA1688 是一款双通道音频放大器。

    • 它由+/-18V 电源供电运行、具有宽输入共模电压范围、可扩展负电源轨0.1V、正电源轨2V。
    • 1kHz 时的电压噪声为8nV/rtHz
    • 最大输入失调电压为1.5mV、最大漂移为2uV/C
    • OPA1688具有单位增益稳定特性、可满足您的600 Ω RL 条件。
    • 开环输出阻抗稍微复杂(下图)、因此在设计中需要注意。
    • 最大功耗为1.8mA

    要查看价格并获取 OPA1688样片、请点击以下链接: https://www.ti.com/product/OPA1688#order-quality

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tamara、

    非常感谢您的回答。这两个选项都是合理的、并且都可以正常工作。  当然、首先、我将在仿真中测试两个变体、然后我将决定哪些芯片应该是双芯片、哪些是四芯片。  我还需要检查漂移符号对于该特定应用的重要性。