This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 扬声器输出的 PCM1808:VDD 在 PCM1808的模拟输入电压范围内

Guru**** 2763595 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1808, PCM6240-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/907368/pcm1808-vdd-of-speaker-out-is-over-analog-input-voltage-of-pcm1808

器件型号:PCM1808
主题中讨论的其他器件: PCM6240-Q1


您好、先生、


我附加了音频 DSP/AMP/ADC 转换器方框图。
D 类放大器的输入功率为20V、因此扬声器输出的 VDD 为10V、这是 PCM1808模拟输入功率的一部分。
转换器的 VinL/R 规格是否超过10V? 是否有推荐的模型?
或建议在不超过 VinL/R 规格的模拟输入之前添加一个 RC 电路。

B.R.
Ken

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    PCM1808的绝对最大额定输入电压为-0.3V 至 VCC +-0.3V (高达+5V)、如数据表的第6.1节所示。  如果超过这些级别、则会损坏 PCM1808。

    您将需要一个外部无源衰减器来降低进入 PCM1808的信号电平。  这可以像电阻分压器一样简单。   

    或者、考虑使用 PCM6240-Q1器件、它具有内置衰减器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Collin、  

    对于 PCM1808、该无源衰减器电路的 R1/R2是否有建议值

    我是说 R1/R2 值的范围、5K 欧姆是否正常?

    BR Ken

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Collin、  

    更新 无源衰减器电路。

     评估因子为0.457、PCM1808的 VCC 为5V。

    请帮您检查一下。

    谢谢。

    B.R.

    Ken

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Collin、  

    我们使用的音频放大器模型是 TAS5825MRHBR、我们可以使用 PCM1808吗?
    或者需要在 PCM1808和 TAS5825MRHBR 之间添加音频线路驱动器  

    B.R.

    Ken

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ken、

    您在上一帖子中展示的电路将与 PCM1808和10V 输入信号一起正常工作。  60k 的输入阻抗将与无源衰减器相互作用、从而产生轻微的增益误差、但由于您已经在转换传递函数、因此可以在生产过程中进一步调整。