This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PUREPATHCONSOLE:PPC3 v3.1.8

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2557EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/908032/purepathconsole-ppc3-v3-0-8

器件型号:PUREPATHCONSOLE
主题中讨论的其他器件:TAS2557EVM

你(们)好

TAS2557EVM 和 PPC3 v3..8有一个问题。

我已经进行了 EQ 调优、我经常尝试进行 DRC 调优。 我 通过 USB 将非常低的粉色噪声信号从 PC 馈送到 EVM 板。 首先、我只有 EQ 打开和 DRC 关闭。 频率响应是应该的。 然后、我打开 DRC、所有频段(700Hz、700z 至6000Hz 和6000Hz)中的压缩为1:1。 DRC 完全不应受到影响。 但在较高端时、频率响应会衰减

DRC 关闭:

DRC 打开:

以下是 DRC 设置:

什么会导致这种影响?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉。 以下是 DRC 设置:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jukka、

    我们的团队将对此进行研究、并将尽快回答。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jukka、

    正如您在频率响应图中看到的、Linkwitz Riley 滤波器在高频下具有滚降(在低频下也具有较慢的滚降)、这很可能会导致您观察到的响应。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢

    什么可能是最平坦的交叉滤波器、贝塞尔、巴特沃尔、切耶雪夫等?

    Br。Jukka