This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA6130A2:功率耗散非常高

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA6130A2
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/924013/tpa6130a2-power-dissipation-very-high

器件型号:TPA6130A2

我们已针对 以下配置对 接收器输出的差分到单端转换进行了测试、以支持 具有单端输入端口的耳机。

音频编解码器 PDM 输出-> RC 滤波器(8.2K、1nF、两级。 请参阅随附的图片。) -> TPA6130A2

它可以正常工作、但信号音量有点低。

我们的编解码器使用的电流大约为4mA、这是很好的。 但是、TPA6130mA 使用的电流约为300mA、这对于我们的应用来说太高了。

您是否看到配置中有任何问题或缺少任何内容?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用3.3V 电源电压  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alula、

    您能否分享您的原理图以及输入和输出信号的一些示波器截图? 如果不想在论坛中发布文件、您可以发送私人消息。

    如果您没有播放任何信号、TPA6130A2的功耗是多少?

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivan、

    我们将重新运行测试并向您发送捕获。  我们要使用的耳机是阻抗更高的耳机(220欧姆)。  谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alula、

    自上次沟通以来已经过去了一周。 还有其他问题吗? 我们是否可以将其视为已关闭?

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器