This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3116D2:主控模式下为2安培-请求澄清论坛中给出的冲突信息

Guru**** 2445440 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5760M, TPA3116D2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/929962/tpa3116d2-two-amps-in-master-mode---request-for-clarification-on-conflicting-information-given-in-forum

器件型号:TPA3116D2
主题中讨论的其他器件:TAS5760M

相关线程描述了在同一电路板上但使用不同电源的两个 TPA3116的使用场景。 TI 关于是否在主模式下配置两个放大器的答案是:

'如果器件的 PWM 开关频率相同、则可以将所有器件配置为主器件。'

因此、它基本上建议在不同步时在两个放大器上使用相同的 PWM 频率。

主题"TAS5760M:将 TAS5760M 与 TPA3116D2同步?" 是为两个未同步的放大器(即一组同步的 TPA3116和 TAS5760)选择 PWM 频率。 这一建议正好相反。 即 TI 建议配置 PWM 频率、使差异不会落在可闻频谱范围内、即远高于20kHz。

对我来说,这只是增加了混乱。 因此、如果在单个 PCB 上使用两个 TPA3116、即在主模式下使用、但使用单独的电源、我会非常感谢您的建议

1.这是否可行

2.您对在两个放大器上选择 PWM 频率有何建议? 相同还是完全不同?

提前感谢您、致以诚挚的问候、

Fabian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Fabian、

     对于2x TPA3116、如果它是同步还是不同步、您的应用中可能会遇到什么问题? EMI 相关或其他问题?

    此致

    Linda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Linda、

    感谢你的答复。

    我主要关注数据表中提到的可闻心跳噪声问题。 正如我理解数据表的那样、抑制可闻心跳噪声是同步输入/输出的主要目的?

    此致、

    Fabian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好 Fabian、

    当 在一个电路板上使用多个器件时、同步用于 PWM 开关频率同步。

    它不会产生噪声。

    此致、

    Derek   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek:

    感谢你的答复。

    根据我的理解、您所说的内容是、我无法看到两个播放相同音频信号的器件如何会导致可闻心跳噪声、这只是因为它们的 PWM 信号未同步。 因此、您的陈述  

    [引用用户="Yanming Gong"]

    它不会产生噪声。

    [/报价]

    有道理。 但是、TPA3116D2的数据表显示:

    '通过使用 SYNC 引脚、可将器件配置为主器件或从器件运行。 这有助于防止可闻心跳噪声。"

    这首先造成了混乱。 因此、如果这种可闻噪声问题不存在、我建议从数据表中删除这句话、以防止更多人感到困惑?

    此致、

    Fabian