This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA4861:TPA4861

Guru**** 2650475 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA4861

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/923015/tpa4861-tpa4861

器件型号:TPA4861

您好!

我想用 纽扣电池制作具有 TPA4861的音频放大器。  设计中使用了1W/8 Ω 扬声器。  

如何管理电流以获得100小时的电池寿命?

部件未显示任何功耗。  

请帮帮我们  

RV

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、RV、

    您可以从数据表中获取有关第15页和第20页上的消耗量的一些信息。
    遗憾的是、该器件没有可用的评估模块。 您可以考虑其他一些 TPA62xx 器件、该器件可能具有模型或评估模块。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Evan

    我的问题是,这是否可行?

    CR2032纽扣电池可以为0.5至1W 的音频放大器提供100小时的备用时间吗?

    需要紧急帮助

    谢谢、此致

    拉珠尔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rajul、

    这取决于效率以及系统上的其他组件。

    我可以查看这些值、并在本周晚些时候尝试提供有关这些值的提示。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    拉珠尔

    由于这取决于多个因素、因此我们无法估算它可以运行的持续时间。 为了获得运行时间、最好将器件与建议的电路一起评估。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器