This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS3251:2KHz 后的频率响应下降

Guru**** 2526310 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS3251

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/907612/tas3251-frequency-response-drop-after-2khz

器件型号:TAS3251

你(们)好  

我们将 TAS3251用在旁路模式中、并在2KHz 后看到频率响应下降、测试结果如下。 我们的原理图也附在下面,您是否能帮助您查看我们的原理图,以了解哪些方面可以改进? 谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否正在使用交叉滤波器? 是否可以在此处发布 PPC3设置?

    谢谢!

    此致、

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我们设置 PBTL 模式和单声道输出。

    我们的 PPC3设置如下:

    陈伟希

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    PPC3配置文件和原理图看起来不错。 请确保器件已正常初始化。

    您有 EVM 吗? 我想测量设置是否存在任何问题。 您可以使用 EVM 来验证它。

    我注意到 Y 轴为"dBrA"、结果是低频时为0dBrA。 我可以问什么是基准设置吗?  

    谢谢!

    此致、

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sam:

    感谢你的答复。
    我们的基准设置为1KHz / 0dB、Po。 = 1瓦。
    下图比较了 EVM 的频率响应和我们的扬声器样本。
    EVM 的结果相同。
    在 PBTL 模式下、问题是否相同?

    陈伟希

            

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matthew、

    我们修改了 ADC 中的寄存器设置以改善此问题。

    感谢您的支持!

    此致、

    陈伟希

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否已解决问题?

    如果 EVM 的结果类似、则可能是设置或音频源出现了一些问题。 我在  EVM 上进行了检查、频率响应平坦到40kHz。

    您能否查看 DAC_OUTx 引脚上的频率响应?

    谢谢!

    此致、

    Sam