This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3138D2:如何在移除电源电压之前将放大器置于关断模式?

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3138D2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/912210/tpa3138d2-how-to-place-the-amplifier-in-the-shutdown-mode-prior-to-removing-the-power-supply-voltage

器件型号:TPA3138D2

你(们)好

我使用的是 TPA3138D2音频放大器电路、因此、我只能在通过触摸关断引脚进行手动弹出后才能放大语音。

但我基本上需要在移除电源电压之前如何将放大器置于关断模式? 为了实现无爆音操作。我们现在一直坚持让它投入生产。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    为了避免出现可闻干扰、PVDD 准备就绪后需要释放 SD/FAULT#引脚、并且在 PVDD 被移除之前也需要下拉。

    您的系统中是否有 GPIO 引脚? 如何关闭系统电源、是否使用某些开关关闭电源? 您可以在电源关断信号和音频放大器的 SD/FAULT 引脚之间添加一些延迟电路。

    谢谢!

    此致、

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Sam、

    我们将此音频放大器用于 CCTV、它由12V 直接供电、不使用微控制器、因此没有可用的 GPIO 引脚。

    我将尝试实现该延迟电路、以便它可以解决此问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请继续尝试。 如有任何其他问题、请告知我们。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sam:

    对于延迟电路,我们可以选择分立式组件,也可以使用继电器,需要的延时时间是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我认为这两种方法都很适合使用。 它实际上是一个系统级设计。 TPA 器件仅接受来自系统的 PVDD 和关断信号。

    谢谢!

    此致、

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Sam、

    问题已经解决、而不是关于延迟电路、而是关于电压电平变化的问题。

    因为 TPA3138的工作范围是3.5V 至14.4V

    因此、以前我们一直使用5V 电源作为 Audio放大 器 PCB 的输入、在此电压下、它接受高浪涌电流、关断引脚将变为低电平并处于静音状态。

    因此、我们现在使用11.5V 作为 PCB 电源、其工作正常、无任何毛刺脉冲。