This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3112D1EVM:电源电压+24V 会损坏 IC

Guru**** 2392605 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3112D1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/903683/tpa3112d1evm-supply-voltage-24v-destroy-the-ic

器件型号:TPA3112D1EVM
主题中讨论的其他器件:TPA3112D1

大家好、

几天前、如果因为我的 EVM 无法启动而创建了一个线程。

我找到了这样做的原因。 每次我使用超过~+18V 的电源电压时、我都会损坏

TPA (如果我将较低的电压提升至+24V 则不是这样)和 I 10Ω ² C 电阻器 R5在开始吸烟和该值之前变热

电阻器的值更改为更高的值。 因此、我更改了芯片、但它不会启动、因为电阻器 R5的值太高。

问题是、稍后在现场我们使用+24V 的电压。

要将此板与+24V 配合使用、必须对电路图进行哪些更改? (EVM 图)

感谢您的支持。

此致、

Markus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Markus、您好!

    奇怪的是电阻 器已损坏。 发生问题时的输出功率是多少?

    您是否检查了电源纹波?

    您可以移除 C3并再次检查。

    此致、

    Derek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek:

    我取下了冷凝器 C3、用11V 对其进行了测试、并将其转到24V、没有任何问题。 我使用24V 输入和输出电压没有问题。
    但是、当我等待5分钟并将其插回时、电阻器 R5开始接近发光、我的 TPA 是破坏的。

    为了确保不是我的电源、当我插入电源时会产生峰值、我还使用了两个电压接近25V 的12V 电池。
    同样、电阻器会变热、我的 TPA 也会破坏。 电池没有纹波、为什么? 如果我在电源和电源轨之间放置一个24V LDO、它将从一开始就没有问题。 在现场、我们使用电源适配器、但在稍后使用该功能时、有哪些必要的规格没有问题


    感谢您的支持。

    此致、

    Markus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Markus、您好!  

    我不确定问题的根本原因。  

    您以前焊接过器件吗?  

    发生问题时的输出功率是多少?

    您是否有其他电路板来检查其他电路板上是否出现问题?

    我认为这不是每个电路板上都发生的常见问题、否则我们可以找出根本原因并解决问题。

    此致、

    Derek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek:

    否、我们首次使用此产品。

    我有两个 Bord、每次当芯片被破坏时、我都会去除水垢芯片。

    您能告诉我、我们需要为承授人提供哪些供应规格?

    此芯片是否存在瞬时电压或10ms 的短峰值问题? 但当我将其与电池配合使用时、情况也是如此。

    是否需要让电压缓慢升高?

    此致、

    Markus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Markus、您好!  

    我认为 PVCC 具有较大的纹波、它会导致流经10 Ω+1uF RC 滤波器的电流过高。 因此 、10欧姆的功耗很高、以至于它被损坏。

    10欧姆电阻器是否很热?

    您是否在输出上将磁珠和电感器安装在一起? 如果是,请卸下磁珠(FB1、FB1A、FB2、FB2A)。 磁珠将在 PVCC 电源上产生振铃。

    此致、

    Derek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek:

    我们找到了一个解决方案。 磁珠和电感器没有问题。

    如果我们使用这种电源、一些电源会将其电压从低电平增加到选定电压、这种电源并不重要。
    但是、如果我们使用电池或电源、则会立即提供 电压、IC 会损坏。

    因此、我们使用 P 沟道 MOSFET 测试电流限制。 现在、我们在使用电压方面不再有任何问题
    超过+17VDC。 如果需要、我们甚至可以使用+26VDC 的 TPA3112D1电压。

    最棒的地方

    Markus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Markus、您好!

    好消息!

    感谢您的分享。

    此致、

    Derek