This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS3251:如何设计 TAS5825和 TAS3251的加电/断电序列?

Guru**** 2392095 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS3251

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/931977/tas3251-how-to-design-the-power-on-off-sequence-of-tas5825-and-tas3251

器件型号:TAS3251

您好:
      如何设计 TAS5825和 TAS3251的加电/断电序列?
      如果我们需要使用某些 MOSFET 来切换 TAS5825和 TAS3251的 PVDD、GVDD、DVDD、AVDD?
      您的经验中是否有任何问题是由于 电源开/关序列而导致的?
谢谢;

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrew:

    有关 TAS3251断电顺序、请参阅数据表上的第8.3.11.2章。

    有关 TAS5825断电顺序、请参阅数据表上的第9.5.3.2章。

    应严格遵循断电顺序、否则可能会产生杂音或可靠性风险。

    此致、

    Sam