This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS3251:推荐的外部直流保护电路

Guru**** 2770645 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS3251, TPA3251

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/926444/tas3251-recommended-external-dc-protection-circuit

器件型号:TAS3251
主题中讨论的其他器件: TPA3251

各位专家、您好!

我的客户计划在 PBTL 中使用 TAS3251。
在数据表 P44中、有描述"在 PBTL 和 SE 模式运行中禁用直流扬声器保护"。
您能告诉我推荐的外部直流保护电路吗?
此外、什么是 SE 模式?

如果您能给我建议、我将不胜感激。

谢谢、此致、
Ryo Akashi  
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    SE 模式是单端模式的简称。 有关更多详细信息、请参阅 TPA3251数据表的第24页。

    在 TAS3251上、"输出直流保护方案可在的一个端子情况下保护扬声器免受过多直流电流的影响
    扬声器连接到放大器、而另一个扬声器意外地短接至机箱接地。'

    因此、对于外部直流保护、您可以在每个扬声器端子上插入一个电流感应电阻器、并比较电压差。 较大的差异意味着电流在 H 桥中没有很好地流动并流向其他地方、从而导致直流问题。

    此致、

    Sam