This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] TAS2563:在 PPC3中为 TAS2563提供了哪些调优工具

Guru**** 2766605 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS2563

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/931928/faq-tas2563-what-tuning-tools-are-available-for-tas2563-in-ppc3

器件型号:TAS2563

对于 TAS2563、在 PPC3的"调优和音频处理"下、这些调优工具的用途是什么?

具体而言:

  1. 智能放大器保护
  2. 均衡器
  3. 动态范围压缩
  4. 动态均衡器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    适用于 TAS2563的调优和处理工具包括智能放大器保护、5频带均衡器、2频带动态范围压缩和动态均衡器。

    智能放大器保护中:

    • 用户可以调整高通滤波器的转角频率和滤波器类型、并根据热保护和偏移保护的优先级和速度调整每个频带的保护算法
    • 使用不同偏移优先级值的示例可提高低音性能

    5频带均衡器中

    • 共有5个双二阶滤波器供用户根据其扬声器输出频率响应的偏好进行调优。
    • 用于提升高音性能的高音质滤波器示例

    2频带动态范围压缩中

    • 用户可以将输入/输出响应映射到、以避免 由于特定频率范围的高振幅输入信号而导致的输出削波或高频伪影
    • 将极高比率 DRC 用作硬限制器来压缩大信号的动态范围的示例
    • DRC 页面中用于衰减低于-60dBFS 的音频信号的噪声门示例

    动态均衡器中

    • 用户可以在特定频率压缩响亮的信号、而不会影响较安静音频信号的频率响应。
    • 用于对谐振频率峰值进行去补偿的 DEQ 示例

    有关器件调优的更多信息、请参阅 《智能放大器调优指南》和 《TAS2563调优指南》