This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320DAC3100:检查 SPKP/SPKM 输出是否正常

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320DAC3100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/915514/tlv320dac3100-check-if-the-spkp-spkm-outputs-are-normal

器件型号:TLV320DAC3100

你好

我有一些类似如下的问题。

https://e2e.ti.com/support/audio/f/6/t/833136?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=TLV320DAC3100

TLV320的输入时钟/功率

MCLK 12MHz

DVDD 1.8V

IOVdd 3.3V

AVDD  3.3V

SPVDD 5.0V

SPKP/SPKM 线路上的电路(请参阅 TI 应用报告 SLAA581)

串联 Bead (120 Ω-100Mhz、50m Ω DCR)和并联电容器(470pF)。

TLV320寄存器配置

 /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/6/4760.Audio_5F00_LP1_5F00_Register.txt

当扬声器(8欧姆)工作时、我测量了以下一些波形

图1 SPKM (Speakerout-)过冲电压和振铃电压

图2 SPKM (Speakerout-)振铃电流

我的问题是

1.关于图1、如果过冲(约为1.7V)会损坏 TLV320?

2.关于图1和图2,环电压和环电流是否正常?

3. 我观察到、无论播放什么声音、SPKM/SPKP 输出的频率都保持在300kHz 左右、这是否正常?

谢谢、致以诚挚的问候

TC Liu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TC Liu:

    请查看我在下面的回答、如果您有其他问题或意见、请告诉我。

    1.关于图1、如果过冲(约为1.7V)会损坏 TLV320?

    不存在因该过冲而造成损坏的风险。 通常、我们的 D 类器件具有这种行为、以便快速达到输出电平。 由于 D 类开关频率较高、因此该器件需要通过该过冲来设置输出电压。

    2.关于图1和图2,环电压和环电流是否正常?

    我看不到输出电流有任何问题。 由于输出始终处于开关状态、因此电流基本上需要该振荡。 由于输出不是恒定直流电平、因此它不能完全平坦。

    3. 我观察到、无论播放什么声音、SPKM/SPKP 输出的频率都保持在300kHz 左右、这是否正常?

    是的、这是正常的。 TLV320DAC3100 D 类围绕该频率进行开关。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis

    它足够清晰、非常感谢!

    BR  

    TC Liu