This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5754M:频率响应不是平坦的并且在10kHz 后开始下降

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5754M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/907637/tas5754m-the-frequency-response-is-not-flat-and-begin-to-drop-after-10khz

器件型号:TAS5754M

你(们)好  

我们使用的是 TAS5754M、下面是频率响应的测试结果。 我们观察到、频率在低频(过高)时不是平坦的、并且在10kHz 后开始下降得太快。 下面随附的原理图,是否有改进建议?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我们设置 PBTL 模式和单声道输出、我们尝试改进的方法如下:

    在 PurePath 控制台2中绕过所有频带 EQ 设置。
    2.我们还尝试减小或增大 LC 滤波器中的电容值。
    但这个问题没有改善。

    陈伟希

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 PY:Weichih、

    下面是 EVM 在24V PVDD、-20dBFS 光学输入、4 Ω、PBTL 通道频率响应下捕获的数据。 它没有高频降。


    至于调试建议:

    1.将 EVM PBTL 输出电感器和电容更改为您的系统组件。

    2.检查 AP 测量滤波器设置以及是否使用 AUX0025。

    3.将系统板 I2S 路由到 EVM 板 PSIA。 它用于检查它是否是由以前的处理引起的。

    对于输出滤波器响应、以下仿真结果显示10uH+1uF 4 Ω 负载不应具有太高的频率降。4.7uH 可能有助于实现更高的截止频率。 但电流纹波电流和空闲功率损耗可能会更高。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matthew、

               感谢您关于高频改进的建议。

               我们使用 EVM、然后 使用24V PVDD、500mV 辅助输入、PO 1W、4 Ω、PBTL 通道频率响应捕获数据、如下所示:

               如果在所有频带中设置旁路状态,为什么低频(20Hz~200Hz)将下降3dB?

    陈伟希

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Weichih、

    您的 AP 滤波器设置和频率扫描设置是什么?

    另一个建议是避免以前的 ADC 影响、强烈建议使用 PSIA 输入来重新测量它。

    此致、

    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matthew、

    我们修改了 ADC 中的寄存器设置以改善此问题。

    感谢您的支持!

    此致、

    陈伟希