你(们)好
我们使用的是 TAS5754M、下面是频率响应的测试结果。 我们观察到、频率在低频(过高)时不是平坦的、并且在10kHz 后开始下降得太快。 下面随附的原理图,是否有改进建议?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 PY:Weichih、
下面是 EVM 在24V PVDD、-20dBFS 光学输入、4 Ω、PBTL 通道频率响应下捕获的数据。 它没有高频降。
至于调试建议:
1.将 EVM PBTL 输出电感器和电容更改为您的系统组件。
2.检查 AP 测量滤波器设置以及是否使用 AUX0025。
3.将系统板 I2S 路由到 EVM 板 PSIA。 它用于检查它是否是由以前的处理引起的。
对于输出滤波器响应、以下仿真结果显示10uH+1uF 4 Ω 负载不应具有太高的频率降。4.7uH 可能有助于实现更高的截止频率。 但电流纹波电流和空闲功率损耗可能会更高。