This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] TAS2563:在终端系统集成中使用哪些.ftcfg、.cfg、.h、.json 和.bin 文件?

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS2563

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/931865/faq-tas2563-what-are-the-ftcfg-cfg-h-json-and-bin-files-used-for-in-end-system-integration

器件型号:TAS2563

如何将.ftcfg、.cfg、.h、.json 和.bin 文件用于终端系统集成?这些文件中存储了哪些数据?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些文件从 PPC3的"End System Integration (终端系统集成)"面板中导出。 每个文件的功能如下所示:

    扩展名为.ftcfg 的文件称为工厂测试和校准(FTC)配置文件。 它包含由用户在 PPC3的"终端系统集成"面板下的"通过/失败"页面中定义的通过/失败限制。 这些限值用于校准每个扬声器、并标记任何不符合设计要求的扬声器。 FTC 过程将在 tas2563_cal.txt 中输出测试结果并创建校准后的二进制文件。

    具有.cfg、.h 和.json 扩展名的文件都包含用于调整配置的相同 I2C 命令、但格式不同。 CFG 文件只能由 PPC3中的"Direct I2C"使用、而头文件(.h)和.json 文件可由任何兼容平台执行。 它们用于调试调优数据并将其编程到器件中。

    具有.bin 扩展名的文件是在将器件集成到最终产品后驱动程序对智能放大器进行编程所需的二进制文件。 它包含所有调优配置、特性数据和器件设置。  

    有关终端系统集成的更多信息、请参阅 《TAS2563终端系统集成指南》和 《TAS2555、TAS2557和 TAS2559工厂测试和校准指南》