This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2770EVM:TAS2770 -H 桥输出至扬声器发射

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS2770

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/921029/tas2770evm-tas2770--h-bridge-output-to-speaker-emission

器件型号:TAS2770EVM
主题中讨论的其他器件:TAS2770

您好问题、

数据表中指出、"为了减少辐射、器件中的 H 桥以及与扬声器的连接尽可能紧密"。

但在我们的案例中、扬声器到 Hbridge (TAS2770)的距离约为2Mtr。 TI 还指出、滤波器之后输出电缆上的最大负载为20nF。

因此、2Mtr 长电缆的后果以及如何测量电缆上的容性负载。

是否有任何解决方案可减少电缆上的发射。

此致、

Shubham Jagtap

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shubham Jagtap、您好!

    欢迎使用 E2E。 感谢您关注 TAS2770。 关于减少长电缆上发射的可能解决方案、我们建议在输出端采用一个低通滤波器(例如25kHz 转角频率)来滤除高开关频率、而不是铁氧体滤波器。  

    对于第二个问题、我是否可以询问您在哪里阅读了有关输出电缆20nF 限制的内容? 我无法在数据表中找到它。 根据我从其他工程师那里收集的数据、在大多数情况下、输出电容不应成为问题。 如果您有任何问题、请告诉我

    此致、

    金高

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shubham Jagtap、您好!

    感谢您通过 E2E 与我们联系。 由于不活动、我将关闭此 E2E 主题。 但是、如果有其他观察结果、请随时发表您的问题或评论。

    此致、

    金高

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jin、

    感谢您的解决方案、TI 未声明具体的20nF、但找到以下参考文献。

    是的、我们可以使用低通滤波器。