Other Parts Discussed in Thread: PCM5142
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/925975/pcm5142-dsp-ram-program
器件型号:PCM5142主题中讨论的其他器件:PUREPATHSTUDIO、
你好。
我们正在 RAM 程序模式下使用 PCM5142。 出于测试目的、我们在 PurePathStudio 中制作了一个简单的项目、其中输入直接连接到输出(I2S 或 DAC)。
我们发现、在 RAM 程序模式下、无需处理的声音与任何其他程序模式"具有去加重功能的8x/4x/2x FIR 内插滤波器"或"具有去加重功能的8倍无振铃低延迟 FIR 内插滤波器"或其他模式完全不同。
这种行为的原因可能是什么? 在所有测试条件下都是相同的:16位48 kHz 音频。 在 RAM 程序模式中、除了输入和输出之外、没有其它块。
谢谢。