This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2564:tas2564放大器可以支持4 Ω、8瓦或更高的功率吗?

Guru**** 2576195 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2564, TAS2563

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/914834/tas2564-can-the-tas2564-amp-support-4-ohm-8-watt-speaker-or-more-watt

器件型号:TAS2564
主题中讨论的其他器件: TAS2563

关于 tas2564安...

我需要在一个芯片中集成升压、放大器和 I2S 数字接口。  

它可以 支持4欧姆、8瓦扬声器还是更多瓦特扬声器?  

该规格可在不使用 THD+N 0.1%的情况下使用、但它是否可以低于 THD+N 1%?

虽然我已经看到他只能支持至少6.4欧姆、但我想确认。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    感谢您的参与。 在我们 的产品系列中、使用外部 PVDD 比使用内部升压更容易实现8W 的输出功率。 经测试、TAS2564的最小电阻为6.4欧姆。 但是、产品系列中还有其他支持4欧姆的放大器。 TAS2563/62是可能的备选器件、它支持4 Ω 负载、在升压旁路模式下输出功率高于8瓦、但这需要外部 PVDD。

    此致、

    金高

    LPAA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    欢迎使用 E2E、感谢您关注我们的产品!

    遗憾的是、正如您正确提到的、此器件支持最小6.4欧姆的负载。

    我建议查看这些 D 类升压放大器。 如果您对其中一项感兴趣、请告诉我:

    https://www.ti.com/audio-ic/amplifiers/speaker-amplifiers/products.html?pqs=paqs&familyid=3419#p2982=Digital%20Input&p89=Class-D%20Boosted

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Luis:

    感谢你的答复。

    我需要 AMP 芯片中的升压功能。

    我的客户 规格定义需要 8W

    假设我使用6.4 Ω 扬声器、我是否可以满足8瓦 THD+N =0.1%或1%的要求?

    我们可以冒险尝试吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    我们无法保证在 THD+N = 0.1%或1%时、它将达到8W。 但根据电气特性、我要说器件在负载较低时的功率应大于7W (在图中、在这些 THD+N 电平下、8欧姆负载可达到~7.2W)。

    如果客户对该器件感兴趣、我强烈建议使用 VBAT=5.5V。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.