This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320ADC6140:多个 I2S 从器件

Guru**** 2524490 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/931546/tlv320adc6140-multiple-i2s-slave-devices

器件型号:TLV320ADC6140

大家好、团队、

我必须将8个模拟音频输入从 8个单独的摄像头连接到只有两个 I2S 接口的 NXP iMX8M 处理器。 您能给我建议一下选择合适编解码器的方法、以及将8个音频输入连接到处理器的两个 I2S 端口的配置。

下面我要附上我的要求的方框图。

谢谢

曼诺伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manoj、

    我认为我理解您的要求、但如果您想重新发布、您的图表看起来不像您的图表。 TLV320ADCx140系列应在此处正常工作、您可以根据所需的性能水平在 ADC3140、ADC5140或 ADC6140之间进行选择。 所有这些器件都支持多达4个通道的模拟音频数据、因此您需要在系统中使用其中的2个。 我相信、iMX8M 系列支持 I2S 端口上的 TDM、这应允许您在单个数据线路上流式传输所有8个数据通道、并且只需一个端口。 如果您的处理器不支持 TDM、但具有多个 DIN 线、那么这也可以正常工作。

    最棒的

    Zak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Zak Kaye 为我们提供了准确而快速的支持....!