This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2563:软件配置

Guru**** 2747375 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS2563, TAS2557

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/926108/tas2563-software-configuration

器件型号:TAS2563
主题中讨论的其他器件: TAS2557

TAS2563团队、

我们的客户需要一些有关将 PPC3与 TAS2563搭配使用的指南。

ROM 模式到底是什么?  这是否意味着在没有任何配置和调优参数的情况下运行?

TAS2563的 PPC3应用似乎未显示 SPL 测量值。  我们有关扬声器特性的培训视频显示了2:55的 SPL 水平。  您能否帮助我们了解为什么 TAS2563没有这种解决方案?

具有 SALB 的麦克风能否与 PPC3一起用于测量 SPL?

谢谢、
Darren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Darren、您好!

    在 PPC3中、我们可以将器件设置为调优模式或 ROM 模式。 调谐模式是设备正常回放时通常运行的模式。 ROM 模式主要用于调试。 在 ROM 模式期间,该器件将绕过内部处理(调优配置和扬声器保护),并启用某些器件控制,如(如 PPC3>设备控制>通道增益中的放大器电平调整)。 它可用作数字输入 D 类放大器(IV 感应仍可启用)。 它也是一种模式、用户可以在最终集成期间切换到以进行测试。

    关于 TAS2557的 SPL 特性页面、我认为它旨在补充 TAS2557的智能 EQ 功能。 智能 EQ 用于调节 SPL 响应中的骤降和尖峰。 但是、智能 EQ 不是 TAS2563的一项功能、而是更新为动态 EQ、无需 SPL 测量。 我将与 Ivan 和 PPC3团队进行双重核实。

    客户应该能够成功地描述 TAS2563上的扬声器的特征、而不会出现任何问题。  

    此致、

    金高