This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2563:TAS2563是否支持超过5个 EQ 频带?

Guru**** 2392915 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2563, TAS2557

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/908175/tas2563-does-tas2563-support-more-than-5-bands-of-eq

器件型号:TAS2563
主题中讨论的其他器件: TAS2557

您好、Sirs、

如标题所示、我们在 TAS2563 PPC3 GUI 中看到了五个 EQ 频段。 我们假设 TAS2563可以支持更多的 EQ 通道。 请您确认吗?



TAS2557在 PPC3 GUI 中支持10个 EQ 频段:

  

谢谢、此致、

陈耀恩
2020年5月25日

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wayne、

    我们将了解这一点、并尽快回答。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wayne、

    在 TAS2563的最新更新中、我们减少了一些音频处理工具、以便增强扬声器保护算法。
    您在 v3.0.2中看到的功能是正确的。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的确认、Ivan、Wayne Chen