This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM5252:是否有 Linux 或 Android 驱动程序?

Guru**** 2768035 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM5252, PCM5122

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/915456/pcm5252-is-there-linux-or-android-driver

器件型号:PCM5252
主题中讨论的其他器件: PCM5122

你(们)好  

 是否有适用于 PCM5252的 Linux 或 Android 驱动程序?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 PY:

    TI 尚未为该器件生成驱动程序。  该驱动程序应与 PCM5122兼容、PCM5122是许多开源驱动程序库中常见的。

    谢谢、

    Paul